搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在设计时运行 NetLogic
从
FactoryTalk Optix Studio
运行设计时 NetLogic。
先决条件
开发设计时 NetLogic。请参见
创建 NetLogic
。
在设计时运行 NetLogic
在
项目视图
中,右键单击设计时 NetLogic,然后选择
执行
method_name
。
NetLogic 管理
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。