将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目

通过编辑
CSPROJ
项目文件来添加第三方 .NET 库。
先决条件
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目
  2. 将库的 .NET 程序集复制到
    ProjectFiles/NetSolution
    项目文件夹中。
  3. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  4. 在 Visual Studio Code 中,打开
    CSPROJ
    项目文件。
  5. 添加以下
    <Reference>
    元素作为元素
    <ItemGroup>
    的子代。
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> </Reference>
    library
    要添加的库。例如:
    MyLibrary
    path
    1 中的库路径。例如:
    "MyLibrary.dll"
    。在项目目录中包括库路径,以允许在不同设备上编译项目 .NET 解决方案。这样,每当从其他设备访问项目时,就能正确地引用库。
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
    如果库所在的文件夹与默认
    ProjectFiles/NetSolution
    所设置的文件夹不同,请相应地提供路径,例如:
    <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference>
  6. 保存
    CSPROJ
    文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈