从 CSV 文件创建对象
使用设计时脚本在项目中基于
CSV
文件创建对象。先决条件
- 获取或准备一个CSV文件,文件包含要导入项目的对象的信息。
- 从 CSV 文件创建对象
- 在项目视图中,选择AlarmImporter。
- 在属性中,选择AbsoluteResourceUri旁边的浏览。
- 选择一个包含对象相关信息的CSV文件。选择alarms.csv
- 在项目视图中,右键单击AlarmImporter,然后选择执行 ImportAlarms。
- 变量将导入到模型文件夹中。
- 报警将导入到报警文件夹中。
提供反馈