ZipUnzip NetLogic
通过 Zip Unzip NetLogic,可以创建、提取和用密码保护 ZIP 存档。
重要提示:
此 NetLogic 使用第三方库。有关更多信息,请参见 NuGet Gallery | SharpZipLib。
CreateZipArchive 方法
CreateZipArchive
方法将文件或文件夹压缩到 ZIP 存档中。
采用以下属性:
- Source
- 要压缩的文件或文件夹的完整路径。
- Target
- 要生成的存档的完整路径。
- Password
- (可选)对生成的存档进行密码保护的短语。
UnzipArchive 方法
UnzipArchive
方法解压 ZIP 存档。
采用以下属性:
- Source
- 要解压的 ZIP 存档的完整路径。
- Target
- 要将存档内容提取到的文件夹路径。
- Password
- (可选)提取存档所需的短语。
提供反馈