创建应用程序界面

创建一个用于将数据插入到数据库中的按钮、一个用于查询数据库的按钮以及一个显示查询结果的标签。
  1. 创建“插入”按钮:
    1. 项目视图
      中,展开
      UI
    2. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    3. 将光标悬停在按钮上,选择
      Add
      并输入
      InsertButton
    4. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Insert Random Data
  2. 创建“运行查询”按钮:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Add
      并输入
      RunQueryButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Display Query in Label
  3. 创建查询结果标签:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      QueryResultLabel
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Query Results...
  4. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈