FactoryTalk Optix 概述
FactoryTalk Optix
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行。软件组件
系统 | 软件 | 说明 |
---|---|---|
(可选)外部代码编辑器 | 第三方代码编辑器,用于通过开发自定义 C# 代码来自定义、扩展或添加新功能。
小贴士:
Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
| |
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务 | 用于从 FactoryTalk Optix Studio 将 FactoryTalk Optix 应用程序 更新和部署到客户端设备的软件。 |
开发和部署工作流
提供反馈