术语字典
与
FactoryTalk Optix
相关的术语。- 参数
- 方法的输入和输出参数。
- DBMS
- 数据库管理系统。
- 无外设设备
- 无显示器的设备。例如,Web 服务器或物联网设备。
- DSN
- 数据源名称,其中包含可使应用程序能够通过驱动程序连接到数据库的信息。
- 事件
- 在设计时定义的方法和命令,如果在运行时满足某些条件,将执行这些方法和命令。
- 区域设置 ID
- 由两段(例如en和US)组成的标签(例如en-US)。第一段标识用户界面的语言和国家/地区。第二段定义计量单位及日期和时间格式。
- 实例
- 从对象类型或变量类型派生的对象或变量。
- 区域设置
- 给定用户的国家/地区和语言设置,由locale ID标签表示。
- 应用程序逻辑
- 在运行时确定应用程序行为的编程逻辑。
- 方法
- 由对象或 NetLogic 公开而且可以在设计时或运行时执行的操作。在调用它时,会运行一组指令。
- 信息模型
- 用于描述项目节点或整个项目的结构和特征的节点。
- 交互式会话
- 当应用程序具有图形界面时由画面引擎在运行时生成的会话。
- 节点
- 信息模型中的元素单位。节点可以是:
- 对象类型
- 变量类型
- 变量
- 方法
- ODBC
- 打开用于访问数据库管理系统的数据库连接 API。
- 对象
- 一个节点,可以包含代表以下任一项的对象和变量:
- 物理对象。例如,电机。
- 抽象对象或功能。例如,配方。
- OPC UA
- 开放平台通信统一架构(机对机通信智能制造标准)。
- 预定义类型
- 开发环境中默认包含的对象类型或变量类型。
- 画面引擎
- 一个对象,用于创建在运行时显示 UI 的交互式会话。
- 属性
- 节点的不可分割变量。在 C# 上下文中为类的不可分元素。
- FactoryTalk Optix 应用程序或 FTOptixApplication
- 由FactoryTalk Optix Studio生成而且在目标系统上运行的 HMI 或物联网应用程序。
- FactoryTalk Optix Studio
- 用于设计和部署 HMI 与物联网应用程序的FactoryTalk®Optix Studio™集成开发环境 (integrated development environment, IDE)。
- 会话
- FactoryTalk Optix 应用程序的运行时上下文,用户在该上下文中基于自己的权限运行读取和写入操作。
- 结构体变量
- 包含其他变量(例如模拟量变量)的变量。
- 标签
- 控制器变量。
- 目标
- 可以运行FactoryTalk Optix 应用程序的系统或设备。例如,HMI 面板、Web 服务器或物联网设备。
- 类型
- 从中派生对象实例或变量实例的对象或变量模型。
- URI
- 统一资源标识符,即对资源进行唯一标识的字符序列。
- 资源 URI
- 表示项目内外文件或资源的路径(URI - 统一资源标识符)。
- UUID
- 通用唯一标识符。
- 变量
- 表示数字值的节点,可能包含其他变量。
- 小组件
- 可重复使用的图形对象,可能包含其他对象和变量。例如,用于配置用户的面板。
提供反馈