配置面板类型

配置面板类型,使界面元素分布到应用程序中多个页面。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    UI
    ,然后选择
    新建
    文件夹
  2. 将光标悬停在
    文件夹1
    上,选择
    Edit
    并输入
    Pages
  3. 右键单击
    Pages
    ,然后选择
    新建
    容器
    面板
    面板1 (type)
    将显示在
    Pages
    下面。
  4. 将光标悬停在
    面板1 (type)
    上,选择
    Edit
    并输入
    Page
  5. 宽度
    设置为
    1060
    ,将
    高度
    设置为
    500
  6. 左边距
    右边距
    设置为
    10
  7. 右键单击
    Pages
    ,然后选择
    新建
    Pages
    Page
    四次。
    将创建
    Page1 (type)
    Page2 (type)、
    Page3 (type)
    Page4 (type)
    。每个
    Page# (type)
    均继承
    Page (type)
    的属性。
    小贴士: 通过从父对象类型继承属性来创建一致的用户界面。例如,如果要更改
    Page1 (type)
    Page2 (type)
    Page3 (type)
    Page4 (type)
    边距,请编辑
    Page (type)
    的边距属性。所做的修改将传递到每个
    Page# (type)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈