配置数字量报警

配置一个简单的布尔警报,在运行时对 Motor1 出现的问题发出警告。
小贴士: 默认情况下,数字量报警在其
输入变量
等于 1 时触发。有关更多信息,请参见报警类型
  1. 项目视图
    中,右键单击
    报警
    ,然后选择
    新建
    数字量报警
  2. 属性
    中,在
    输入变量
    Motor1Alarm
    变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. 消息
    中,输入警告消息。
    例如,输入
    Motor1 alarm
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈