配置配方

创建使用 Ingredient01、Ingredient02 和 Ingredient03 变量的配方模式。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  2. 在中间的窗格中,选择
    配置配方
  3. 选择
    新建配方
  4. 目标节点
    和以下项之间创建动态链接:
    • 如果您已创建变量,则为
      ProjectName
      模型
    • 如果您已导入 Logix 控制器变量,则为
      ProjectName
      CommDrivers
      LogixDriver1
      LogixStation1
      标签
      控制器标签
  5. 选择
    下一步
    ,然后选择
    下一步
  6. 选择
    新建数据库
  7. 名称
    中,输入
    RecipeDB
    并选择
    下一步
  8. 选择
    下一步
    ,然后选择
    下一步
  9. 选择
    Ingredient01
    Ingredient02
    Ingredient03
    ,然后选择
    下一步
    选定变量
  10. 选择
    退出
配方模式1
将显示
项目视图
中的
配方
下面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈