搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建项目
创建一个快速入门项目来开发您的
FactoryTalk Optix 应用程序
。
打开
FactoryTalk Optix Studio
。
在
创建新项目
下面,选择
默认
。
在
名称
中,输入项目的名称。
例如,输入
QuickStart
(可选)在
位置
中,编辑将要保存项目的目录。
确认选择的是
使用版本控制
。
选择
创建
。
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。