应用程序说明
以下应用程序说明适用于
FactoryTalk Optix
版本 1.3.0。威胁缓解措施
- 请勿丢失含有所导出的FactoryTalk Optix 应用程序的 U 盘。U 盘中包含可检查的字段、凭据、证书和哈希密码。
- 保护对Rockwell Automation所制造设备的物理访问。
- 切勿使连接的设备无人看管。保护对设备的物理访问,并使日志不受通过远程协助工具建立的设备 Web 界面、连接的诊断会话和文件系统访问的影响。
- 防止对设备进行未经授权的物理访问。保护对设备的物理访问,并提高由自定义逻辑生成的应用程序文件的安全级别。
- 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止FactoryTalk Hub刷新令牌文件失窃。
- 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止FactoryTalk Hub刷新令牌文件被移除。
- 保护对已登录用户会话的物理访问。在登录 GitHub 时防止攻击。
功能预览
标记为预览的功能不应在生产环境中使用。功能预览包括:
- FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器和仿真器中的 RA EtherNet/IP 通信驱动程序
- 连接的 IDE 模式
- 文件签名和验证库对象
- 提供信息模型图形的模型分析
- Micro 控制器驱动程序。通过以太网或串行端口连接 Micro800™ 和 MicroLogix™1400 控制器。
- 智能对象/Edge App
- 直接驱动器连接
- RAEthernet IP 标签导入程序为导入的标签添加了扩展属性 - 说明、工程单位、最小值、最大值,以及用于布尔标签的 State0/State1。这些扩展属性将显示 HMI 设备上控制器的值。
提供反馈