创建严重性颜色转换器
创建用于将报警严重性转换为颜色的转换器。
- 创建转换器:
- 在项目视图中,右键单击转换器,然后选择 。
- 将光标悬停在转换器上,选择并输入SeverityColorConverter。
- 配置转换器:
- 双击SeverityColorConverter。
- 在中间的窗格中,选择值旁边的String,然后选择Color。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 选择以添加另一行。
- 输入下列值:键 (UInt32)值 (Color)1#ff00000#0664c2
提供反馈