创建报警触发器
创建可根据需要触发不同种类的报警的开关。
- 创建用于触发警告报警的开关:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在开关上,选择并输入TriggerWarning。
- 在属性中,在活动和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建警告触发器标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入TriggerWarningLabel。
- 在属性中,将文本设置为Trigger a warning alarm。
- 创建用于触发错误报警的开关:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在开关上,选择并输入TriggerError。
- 在属性中,在活动属性和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建错误触发器标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入TriggerErrorLabel。
- 在属性窗格中,将文本设置为Trigger an error alarm。
提供反馈