创建电机列表

创建用电机对象填充的列表框。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    数据控件
    列表框
  2. 将光标悬停在列表框上,选择
    Edit
    并输入
    MotorListBox
  3. 属性
    中,在
    模型
    ProjectName
    模型
    MotorObjects
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈