创建标签类型的实例

导入标签类型时,可在项目中创建这些标签类型的实例。
先决条件
从控制器导入标签类型。请参见配置通信驱动程序
  1. 创建标签类型的实例
  2. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    文件夹或其子文件夹。
  3. 选择
    新建
    标签结构
    StationName
    TagTypeToInstantiate
标签实例将显示在项目模型中。这些标签实例中将反映对导入的标签类型进行的任何同步更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈