工程单位转换器
使用工程单位转换器可以基于可自定义值的范围将原始数据值转换为整定值。
小贴士:
例如,工程单位转换器可以将温度传感器提供的 0 到 65.535 的值转换为 -20 到 +70 的相应值。工程单位转换器的输入通常是指向所导入标签的动态链接。
属性
属性 | 说明 |
---|---|
原始最小值 | 最小原始数据值。 |
原始最大值 | 最大原始数据值。 |
标定最小值 | 转换后的最小值。 |
标定最大值 | 转换后的最大值。 |
模式 | 动态链接的方向:
|
重要提示:
如果未在
原始最小值
和原始最大值
属性中指定值,并且输入变量没有任何动态链接,则转换器无法运行。如果... | 则... |
---|---|
未设置 原始最小值 和原始最大值 属性。 | 转换器假设通过动态链接在输入中设置了一个模拟量变量。 原始最小值 和原始最大值 分别设置为输入模拟量变量的下限 和上限 。 |
设置了 原始最小值 和原始最大值 属性。 | 转换器将考虑 原始最小值 和原始最大值 属性,并忽略模拟量变量输入的任何下限 值和上限 值。 |
仅设置了 原始最小值 或原始最大值 属性。 | 转换器假设通过动态链接在输入中设置了一个模拟量变量,并忽略 原始最小值 和原始最大值 属性。原始最小值 和原始最大值 分别设置为输入模拟量变量的下限 和上限 。 |
源
包含要转换的原始值的变量。
输出
基于配置的线性转换的整定值。
示例
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-1/_images/converter_engineering_unit.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈