CREATE 子句

CREATE
语句对
TABLE
INDEX
提供部分支持。

示例

CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈