复杂动态链接编辑器
复杂动态链接编辑器允许您向源节点值添加高级逻辑。动态链接浏览器的
高级
选项卡中会显示复杂动态链接编辑器。有关动态链接浏览器的更多信息,请参见动态链接浏览器。
此外,您还可以通过选择
在编辑器中打开
,在中间的窗格中打开复杂动态链接。如果要编辑的复杂动态链接具有冗长逻辑,在中间的窗格中打开复杂动态链接编辑器很有帮助。
小贴士:
如果打开了多个动态链接浏览器,则在动态链接浏览器中只能打开一个
高级
选项卡。如果在打开动态链接弹出菜单时打开复杂动态链接编辑器,则高级
选项卡将重新获得焦点。![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-1/_images/ComplexDynamicLinkNew.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
条目 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
![]() | 高级 | 显示此 高级 选项卡以创建复杂动态链接。 |
![]() | 路径 | 指向复杂动态链接所设置变量的路径。 |
![]() | 功能块图 | 显示由动态链接和转换器执行的转换流。 |
![]() | 动态链接方向 | 设置图中各功能块之间的方向。选择以下图标时,该方向会发生变化:
|
![]() | ![]() 插入 | 通过插入用于操纵输出的转换器块,可以中断动态链接链。 可以使用“插入”为另一个功能块的输出添加其他处理。例如,可将表达式计算器的结果乘以常量值。 |
![]() | ![]() 添加动态链接 ![]() 更改动态链接 | 指定或编辑源和父项之间的绑定。 |
![]() | 关闭 | 关闭动态链接浏览器。 |
![]() | 移除链接 | 从属性中移除动态链接。 |
![]() | 在编辑器中打开 | 在编辑器中打开复杂动态链接的功能块图。 |
![]() | 配置 | 在复杂动态链接编辑器选项卡中,使用 可以将源变量链接到父变量的特定索引。使用 可以创建键值转换器 或条件转换器 。使用 可以创建能够在其上动态构建变量源路径的转换器。以下选项仅适用于工程计量单位:
|
![]() | 删除 | 在复杂动态链接编辑器选项卡中,移除转换器或动态链接及其子代。 |
提供反馈