创建复杂动态链接
创建复杂动态链接来转换链接的值。
- 在项目视图中,选择包含了要链接的属性的对象。
- 在属性中,将光标悬停在要链接的属性上,然后选择。添加动态链接
- 在动态链接浏览器中,选择高级。
- (可选)要在中间的窗格中打开复杂动态链接编辑器,请选择在编辑器中打开。小贴士: 如果要编辑的复杂动态链接具有冗长逻辑,在中间的窗格中打开复杂动态链接编辑器很有帮助。
- 要插入动态链接,请执行以下操作:
- 依次选择和插入动态链接。
- 通过选择或拖放对象或属性来设置动态链接源。添加动态链接属性中会显示对所选节点或变量的引用。在属性前面显示的
表示该属性包含动态链接。
小贴士: 如果动态链接在设计时未解析,动态链接的前面会显示。在运行时可能会解析指向 Windows 别名的动态链接。如果由于链接属性不再存在或已被移动而导致动态链接断开,链接的前面会显示
。
- 要插入转换器,请执行以下操作:
- 依次选择和转换器。插入
- 通过输入数据或在转换器字段中创建动态链接来创建转换器逻辑。小贴士: 可以通过选择或拖放对象或属性来创建动态链接。添加动态链接
- 要更改动态链接方向,请选择以下图标:
从源节点读取到父节点。
从父节点写入源节点。
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
- 要将源变量链接到父变量的特定索引,请执行以下操作:
- 选择配置,然后选择添加父数组索引。
- 设置父数组索引值。
- 要创建一个可动态构建变量源路径的转换器,请选择配置并选择EU 模式:
- 默认。不应用任何转换。
- 本地化。根据用户区域设置,设置父变量的计量单位。
- 从源复制 EU。将父变量的计量单位设置为源变量的计量单位。
- 要添加动态路径转换器,请执行以下操作:
- 选择配置,然后选择键-值转换器或条件转换器。
- 设置转换器属性。
- 要删除动态链接或转换器,请在块中选择。删除
提供反馈