配置文件签名和验证
添加文件签名并验证 NetLogic,以便对文件进行电子签名并验证签名文件的完整性。
- 在主工具栏中,选择。模板库
- 在库中,搜索File sign and verify。
- 在组件下面,将文件签名和验证拖到项目视图中的NetLogic中。
- 选择关闭。
- 在项目视图中,选择FileSignVerify。
- 在属性中的PublicKey中,输入公钥的路径。例如,输入%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem小贴士: 稍后将生成公钥。
- 在PrivateKey中,输入私钥路径。例如,输入%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem小贴士: 稍后将生成私钥。
FileSignVerify
NetLogic 公开以下事件方法:- GeneratePublicAndPrivateKey。生成用于对文件进行签名的公钥/私钥对。
- SignFile。对以参数形式传递的文件进行签名。
- VerifyFileSignature。验证以参数形式传递的文件和签名的完整性。
设计应用程序界面,并将事件与公开的方法相关联。
小贴士:
下载示例项目:
FileSignAndVerify.zip。提供反馈