FTP 服务器配置

可以在
FactoryTalk Optix 应用程序
中启用文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP) 服务器。
运行时脚本
FTPServerLogic
FactoryTalk Optix 应用程序
中启用 FTP 服务器。此脚本位于
模板库
Scripts
类别中。
重要提示: 应仅使用导出的 OPC UA 方法启动和停止服务器:
StartFtpServer
StopFtpServer

所需软件包

必需的参数

要配置 FTP 服务器,需要使用以下参数:
FTP 服务器 - 必需配置参数
参数
说明
配置
IPAddress
分配给服务器的 IP 地址。
默认值设置为
127.0.0.1
Port
分配给 FTP 服务器的端口,
默认值为
21
FilesystemRoot
FTP 服务器对客户端仅公开本地文件系统的一小部分
OptixPanel
上,只能设置:
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    ,其中
    <n>
    是 USB 设备的累进编号。
MinimumPASVPort
用于管理文件列表和文件传输的最小端口号。
此值必须大于默认值
1024
MaximumPASVPort
用于管理文件列表或文件传输的最大端口号。
此值必须大于
MinimumPASVPort
MaximumPASVPort
的默认值为
1100
Username/Password
FTP 服务器登录凭据
ServerCertificateFile
服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。
它必须位于
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
目录中。指定后,还必须指定私钥。如果未指定该文件,在运行时,它将在
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
目录中自动生成。
ServerPrivateKeyFile
服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。
它必须位于
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
目录中。指定后,还必须指定证书。如果未指定该文件,在运行时,它将在
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
目录中自动生成。
UseFtps
确定要使用的协议:FTP 或 FTPS。
通过
StartFtpServer/StopFtpServer
方法启动/停止 FTP 服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈