将图形对象设置为可移动
使容器或绘图对象可移动,以便用户可以在运行时拖动对象。
小贴士:
您可以创建可移动对话框和其他浮动界面元素。
- 在项目视图中,选择一个对象。
- 在属性中,将移动对象设置为:
- 无。在运行时,对象不会随着拖动而移动。
- 自己。在运行时,对象会随着拖动而移动。
- 。在运行时,祖先对象和后代对象会随着拖动可移动对象而移动。<AncestorObject>
示例
请考虑以下情况:
- 蓝色矩形对象是橙色矩形对象的子对象。
- 蓝色矩形的移动对象设置为橙色矩形。
- 在运行时,如果拖动蓝色矩形,蓝色和橙色矩形均会移动。
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-1/_images/movable-object-example.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈