瞬时按钮
生成用于执行方法的事件。包括“最短保持时间”和“最长保持时间”属性。
事件
使用以下按钮事件触发方法:
事件 | 在运行时执行以下操作时生成 |
---|---|
MouseClick 事件 | 单击或触按对象,然后释放对象。 |
MouseDown 事件 | 单击或触按对象。 使用以下方法配置 MouseDown 事件的行为:
|
MouseUp 事件 | 释放对象的单击或触按。 |
示例
默认瞬时按钮
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-1/_images/momentary-button.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈