开关

设置和显示布尔值。

使用案例

启用或禁用
FactoryTalk Optix 应用程序
中的功能。例如,切换用于显示数据的图形。

示例

已禁用开关,带可选文本
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
已启用开关,带可选文本
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈