切换按钮

生成用于执行方法的事件。包括“修改后的值”事件。

事件

使用以下按钮事件触发方法:
事件
在运行时执行以下操作时生成
修改后的值
  • 单击或触按对象,然后释放对象。
  • 单击或触按对象。
MouseClick 事件
单击或触按对象,然后释放对象。
MouseDown 事件
单击或触按对象。
MouseUp 事件
释放对象的单击或触按。

示例

默认切换按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈