配置样式表

设置
全局样式
以编辑应用于所有图形对象的样式。设置
控件样式
以编辑应用于特定控件对象的样式。控件样式会覆盖全局样式。
  1. 项目视图
    中,选择要编辑的样式表。
    小贴士: 您可以选择默认样式表、添加预定义样式表或创建自己的样式表。请参见添加预定义样式表创建样式表
  2. 要设置应用于所有图形对象的全局样式,请在
    属性
    全局样式
    下选择
    Edit
    并输入值。
    小贴士: 可以创建动态链接,而不是手动输入值。请参见创建动态链接
  3. 要创建控件样式,请在
    Object
    样式
    旁的
    控件样式
    下选择
    Add
    例如,创建开关对象的控件样式。
  4. 要重命名控件样式,请将鼠标悬停在样式名称上,选择
    Edit
    并输入新名称。
  5. 要编辑控件样式,请展开
    Object
    样式
    ,展开样式名称,并通过选择
    Edit
    和输入值来编辑这些属性。
    小贴士: 还可以创建动态链接,而不是手动输入值。请参见创建动态链接
  6. 要删除控件样式,请选择样式名称旁的
    删除
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈