创建列表框

创建用于显示数据存储数据的列表框。
  1. 创建列表框:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      列表框
    2. 将光标悬停在列表框上,选择
      Edit
      并输入
      RandomDataListBox
  2. 配置列表框:
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    1. 属性
      中,在
      模型
      ProjectName
      数据存储
      RandomStringsDataStore
      之间创建动态链接。
    2. 使用字符串格式器在
      查询
      DataFilterTextBox
      文本
      之间创建复杂动态链接。
      格式
      SELECT Column1 FROM Table1 WHERE Column1 LIKE '%{0}%'
      {0} DynamicLink
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      DataFilterTextBox
      文本
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 显示值路径
      {别名}
      {Item}
      PointedNode
      列 1
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可能需要手动输入
      Column1
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 排序依据
      {别名}
      {Item}
      PointedNode
      列 1
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可能需要手动输入
      Column1
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈