创建报警

创建指示传送带机架故障的报警。
  1. 创建输入变量:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
    2. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
    3. 选择
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      ,在
      属性
      中选择
      Int32
      ,然后选择
      Boolean
  2. 创建报警:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      报警
      ,然后选择
      新建
      数字量报警
    2. 将光标悬停在报警上,选择
      Edit
      并输入
      ConveyorChassisMalfunction
  3. 配置报警:
    1. 属性
      中,在
      输入变量
      ProjectName
      模型
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    2. 消息
      设置为
      Conveyor chassis malfunctioned
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈