创建日期和时间数据网格
创建用于显示电机制造详细信息的数据网格。
- 创建电机制造详细信息标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入DateTimeDataLabel。
- 在属性中,将文本设置为Motor manufacturing details。
- 创建电机数据网格:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在数据网格上,选择并输入MotorDateTimeGrid。
- 在属性中,在模型和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建电机制造日期列:
- 在属性中,选择列旁边的,然后选择文本列。
- 双击列名称并输入MotorManufactureDateCol。
- 在数据条目模板下面,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将标题设置为Manufacture Date。
- 在排序依据和 之间创建动态链接。
提供反馈