与 Azure IoT Hub 代理通讯

Azure IoT Hub 仅支持发送或接收有关设备的特定主题的信息。
先决条件
Azure IoT Hub 不允许发送和接收与自定义主题有关的信息。设备只能发送或接收有关设备的特定主题的信息:
发送
devices/
deviceid
/messages/events/
接收
devices/
deviceid
/messages/devicebound/#
  1. 与 Azure IoT Hub 代理通信
  2. 对于每个要发送或接收消息的客户端,在 Azure IoT Hub 中创建一个设备。
    小贴士: 客户端不能使用同一台设备既接收数据又发送数据。
  3. 验证是否成功发送和接收消息。
    小贴士: Device Explorer 和 Azure IoT Explorer 应用程序使您能够监测所收到的消息并将消息发送到设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈