Azure IoT Hub 的推送代理配置

推送代理通过 Azure IoT Hub 代理收发数据的配置示例。
属性
ClientId
MyDevice01
BrokerIPAddress
contoso.azure-devices.net
BrokerPort
8883
BrokerTopic
devices/MyDevice01/messages/events/
QoS
1
Azure Iot Hub 不支持级别 2 QoS。如果使用级别 2 QoS,每次发送消息时,Azure Iot Hub 都会关闭连接。
UseSSL
CACert
ClientCert
ClientCertPassword
Username
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
Password
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈