搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
DatagramWriterGroupTransportType
BrowseName
DatagramWriterGroupTransportType
SuperType
WriterGroupTransportType
(WriterGroupTransportType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
MessageRepeatCount
Byte
MessageRepeatDelay
Duration
QosCategory
String
DatagramQos
TransmitQosDataType
DiscoveryAnnounceRate
UInt32
Topic
String
Address
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。