最低安全策略

OPC UA 要求客户端和服务器上具有安全策略。每个策略都定义一组算法和密钥长度,使客户端与服务器之间的消息交换安全。

可用安全策略

可以选择安全策略:
  • Aes256_Sha256_RsaPss
  • Aes128_Sha256_RsaOaep
  • Basic256Sha256
  • None
    小贴士: 仅当未执行消息签名或加密时,此选项才有效。请参见最低消息安全模式

OPC UA 证书规范

OPC UA 标准支持的策略会定期更新。之所以支持某些已弃用的策略(例如,
Basic128Rsa15
Basic256
),仅仅为了向后兼容。
服务器所要求的客户端最低安全策略在 OPC UA 服务器对象的属性中进行设置。
有关安全策略的更多信息,请参见 OPC UA 规范。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈