创建登录表单

创建用于进行登录的界面。
  1. 添加预先配置的小组件 (type):
    1. 在工具栏中,选择
      模板库
    2. 中,搜索
      Login form
    3. 组件
      下面,将
      登录表单
      拖到
      项目视图
      中的
      UI
      上。
  2. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    登录表单1
    登录表单
  3. 属性
    中,在
    用户
    ProjectName
    安全
    用户
    DomainUsers
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈