创建远程面板 (type)
创建将在客户端上使用的面板类型。
- 为远程面板创建文件夹:
- 在项目视图中,右键单击UI文件夹,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹上,选择并输入RemotePanels。
- 创建主面板:
- 在项目视图中,右键单击RemotePanels,然后选择 。
- 将光标悬停在面板上,选择并输入MainPanel。
- 创建用于显示速度变量的面板:
- 在项目视图中,右键单击RemotePanels,然后选择 。
- 将光标悬停在面板上,选择并输入SpeedPanel。
- 创建用于显示加速度变量的面板:
- 在项目视图中,右键单击RemotePanels,然后选择 。
- 将光标悬停在面板上,选择并输入AccelerationPanel。
提供反馈