创建类型对象

创建对象类型时,从中创建类型的原始对象将成为新类型的实例。
  1. 项目视图
    中,将对象拖到
    类型视图
    中的一个文件夹中。
  2. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  3. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
新对象类型将出现在
类型视图
项目视图
中。
将光标悬停在工具提示上会出现显示名称和说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈