创建变量类型
在
项目视图
中创建变量类型。然后,您可以创建该变量类型的变量。- 从项目视图中,将现有变量拖到类型视图中的文件夹中。该变量类型将在类型视图中和项目视图文件夹中同时出现,该文件夹与类型视图中的文件夹同名。小贴士:项目视图中的变量后面附加了(type),从项目视图中拖动的原始变量现在成为该类型的实例。
- (可选)在属性中,选择,选择显示名称,然后输入显示名称。
- (可选)在属性中,选择,选择说明,然后输入说明。
提供反馈