还原项目

如果项目已损坏或者保存了不需要的更改,则可以还原该项目的早期版本。
确保在
FactoryTalk Optix Studio
中关闭项目。
  1. %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    文件夹中,复制想要的备份所在的整个文件夹。
  2. 将当前项目文件夹替换为备份文件夹。
  3. 打开项目,并验证其已成功还原。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈