向报表应用样式表

使用
样式表
属性指定要应用于报表的选定样式的实例。
报表中的计量单位在
FactoryTalk Optix Studio
选项中指定。请参见设置选项。默认计量单位由针对项目选择的语言确定。例如,如果您将语言选项设置为
en-US
FactoryTalk Optix Studio
将使用英寸作为报表的默认计量单位。
  1. 项目
    视图
    中,选择
    报表#
    对象。
  2. 属性
    中的
    样式表
    中,选择下拉箭头以选择样式表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈