配置报表页脚

配置报表的底部。
先决条件
  1. 配置报表页脚
  2. 创建分割线:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      页脚
      ,然后选择
      新建
      矩形
    2. 边框颜色
      设置为
      #000000
    3. 填充颜色
      设置为
      #000000
    4. 水平对齐
      设置为
      拉伸
    5. 高度
      设置为
      0.019685mm
    6. 上边距
      设置为
      0.375mm
  3. 添加页号:
    1. 右键单击
      页脚
      ,然后选择
      新建
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      PageNumeration
    3. 属性
      中,在
      文本
      ProjectName
      报表
      报表1
      页码
      之间创建动态链接。
    4. 水平对齐
      设置为
      左对齐
    5. 宽度
      设置为
      0.787402
    6. 上边距
      左边距
      设置为
      0.15
  4. 添加日期戳:
    1. 右键单击
      页脚
      ,然后选择
      新建
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      DateStamp
    3. 属性
      中,在
      文本
      ProjectName
      报表
      报表1
      打印时间
      之间创建动态链接。
    4. 水平对齐
      设置为
      右对齐
    5. 宽度
      设置为
      1.5
    6. 上边距
      右边距
      设置为
      0.15
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈