向用户或组分配角色
向用户和组分配角色,以创建具有分配的权限和特权的层次结构角色。
- 在主工具栏中,选择,然后选择打开配置板页面管理用户和组。
- 在配置板页面中,执行以下任一操作:
- 在角色下,将组拖到用户下的用户上或拖到组下的组上。还可以将用户或组拖动到角色上。按住Shift或Ctrl可选择并拖动多个连续项或非连续项。
- 选择一个或多个角色,选择向用户或组分配角色,选择用户和组,然后选择应用。
- 选择退出。提醒事项:将在已分配给角色的组或角色旁边出现
。通过在
项目视图中将角色拖到用户或组中,可以从项目视图向用户或组分配角色。提醒事项: 要从上下文菜单分配角色,请在管理用户和组中右键单击角色,选择向用户或组分配,选择要分配给用户或组的角色,然后选择应用。 - 选择退出。
已向用户或组分配的角色将显示在配置板页面上。
提供反馈