对用户进行重命名

对用户进行重命名以在项目和组中更改用户的名称。一次可以重命名一个用户。
从配置板或
项目视图
对用户进行重命名。
  1. 以下任一选项:
    • 在主工具栏中,选择
      打开配置板页面
      ,然后选择
      管理用户和组
    • 项目视图
      中,展开
      安全
      用户
  2. 用户
    下面,右键单击要重命名的用户。
  3. 选择
    重命名
    并输入新名称。
    提醒事项: 要从
    项目视图
    对用户进行重命名,右键单击该用户,选择
    重命名
    ,然后输入新名称。
该用户将在配置板和
项目视图
中进行重命名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈