IUANode.GetAlias(aliasName)

返回一个 C# 对象,该对象与指示为参数的别名所指向的节点相对应。
IUANode GetAlias(string
aliasName
);

参数

aliasName
(string)
可以是:
  • 别名的
    BrowseName
  • 信息模型中节点的路径,唯一表示为使用
    /
    分隔的
    BrowseName
    序列

返回

IUANode
与请求的节点相匹配的 C# 对象。

示例

以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与
Alias1
别名指向的节点相对应:
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = modelFolder.GetAlias("Alias1");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈