IUANode.GetNodesByType<T>()

返回
IEnumerable
C# 列表,该列表与调用此方法的节点的子节点列表相对应,并为特定类型。
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。
在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
IEnumerable<T> GetNodesByType<T>();

参数

T
与要返回的 C# 对象的类相对应的
IUANode
C# 类。

返回

IEnumerable
包含所请求类型的节点的 C# 列表。

示例

var model = Project.Current.Get("Model"); var motors = model.GetNodesByType<Motor>();
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈