访问项目节点

访问项目节点

可以访问 C# 对象成员、OPC UA 节点、NetLogic 对象和会话别名。

C# 对象成员

在 C# 中,对象中包含的每个属性或方法通常定义为对象的成员。匹配的项目节点
BrowseName
标识每个成员。
小贴士: 要显示属性的
BrowseName
,请在窗格中将光标悬停在属性名称上。此时会显示一条工具提示,其中包含
BrowseName
、数据类型和简短说明(如果存在)。
要按层次顺序访问成员,请使用点。
在以下示例中,
Motor
对象的
Acceleration
属性的值设置为
123
Motor.Acceleration = 123;
在以下示例中,
Motor
对象的
Speed
属性值分配给
currentSpeed
C# 整数变量的值。
int currentSpeed = Motor.Speed;

项目 OPC UA 节点

要访问 C# 信息模型中的节点,必须在 NetLogic 中使用匹配的 C# 对象表示该节点。为获取匹配的 C# 对象,可使用以下 API:
要引用类型化节点属性的 OPC UA 节点,匹配的 C# 属性的名称由向其添加
变量
后缀的属性的
BrowseName
组成。以下示例显示通过 API 在标签的
Text
属性上设置的动态链接,并访问由
TextVariable
表示的属性节点。
Label1.TextVariable.SetDynamicLink(speedValue);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal