创建 OPC UA 方法

创建 OPC UA 方法,然后在外部代码编辑器中编辑其代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 创建 OPC UA 方法
  2. 窗格中,右键单击
    NetLogic
    ,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  3. 右键单击所创建的
    运行时Netlogic
    ,然后选择
    新建
    方法
    外部代码编辑器将打开。在 NetLogic 中添加以下代码:
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (可选)在 C# 中对方法进行重命名。
开发方法的代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈