将第三方库添加到 Visual Studio 项目

添加第三方 .NET 库。
先决条件
将 Visual Studio 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 将第三方库添加到 Visual Studio 项目
  2. 将库的 .NET 程序集复制到
    ProjectFiles/NetSolution
    项目文件夹中。
  3. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  4. 通过从 1 中选择程序集来更新引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈