配置 AlarmImporter NetLogic

将 NetLogic 与项目相集成。
  1. 项目视图
    中,选择
    AlarmImporter
  2. 属性
    的顶部,选择
    新增
    变量
  3. 将光标悬停在变量上,选择
    Edit
    并输入
    CSVPath
  4. 选择
    Int32
    ,然后选择
    AbsoluteResourceUri
    小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
    显示全部
    复选框。
  5. 移除变量值。
    变量值为空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈