FactoryTalk Optix 概述

FactoryTalk Optix
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行。

软件组件

系统
软件
说明
开发系统
集成开发环境,包含用于设计和编译 HMI 或物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的功能模块框架。
(可选)外部代码编辑器
第三方代码编辑器,用于通过开发自定义 C# 代码来自定义、扩展或添加新功能。
小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
客户端系统
FactoryTalk Optix Studio
中开发和编译的 HMI 或物联网应用程序。
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
用于从
FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix 应用程序
更新和部署到客户端设备的软件。

开发和部署工作流

提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈